This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教关于BQ24295的问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

QON到底起什么作用,资料没看很明白

另外,如果我要做空载检测,也就是不对外充电的时候自动关机,有办法吗,

第三,对外充电口,也就是升压输出口,我要怎么和充电规范兼容,我这个口还接着一个USB Host芯片和平板通讯,同时我希望告诉平板我可以提供1A的充电电流,要怎么做,

TPS2546这个芯片能实现吗?要求不影响我USB host芯片和平板的通讯

相当于大电流的电脑USB口

  • 1,QON主要来做shipping(运输低功耗)模式的。

    2, 不对外放电关断,需要用一个电流检测电路来做,当电流小到一定程度就关断芯片。业界都是用这个方法。

    3, 充电规范,TPS2546就是做CDP, DCP, SDP规范兼容的。

    如果解决了问题,请点击下角,“这问题已被解答”。这是对回答问题者最大的鼓励。