This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于UCC28711控制的Flyback多绕组输出电源

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

大家好:

         大家好,我最近在用UCC28711做一款多绕组输出的反激电源,输入电压DC350~800.。调试中发现,采用原边反馈控制的各绕组输出电压在不同负载情况下的偏差太大,所以,要做到在全负载范围内的稳压输出,该如何进行调整?  谢谢~

LI

  • 原边反馈本来就存在一个负载调整率的问题,你这个又多路输出,所以负载调整率就更难控制,合理的改善变压器加工工艺。但要做到全负载全电压范围稳定输出,估计一级无法实现。

  • 您好,

      原边反馈的拓扑本身就决定了交叉调整率会比较差。有以下几种办法提高:

    1. 采用多级,即根据输出要求增加DC-DC/LDO;

    2. 交叉调整率的本质原因漏感不等效,TI有一篇论文介绍过如何通过匹配漏感来解决该问题。 但是实际操作性不够强,最实在的是通过优化变压器的绕线方式增强耦合,减小漏感。

    3. 增加假负载,再轻载的绕组处增加假负载,通过调整假负载来优化。但同样也不能完全解决该问题。

    4. 特殊的电路结构如输出绕组叠加, 输出增加钳位电路等等。

    Regards,

    Patrick

  • 你好DAW Y,非常感谢你的热情回答,您和楼下的 都提到了在变压器调整、多级输出方面的建议,非常有参考价值,再次感谢~

  • 非常感谢Patrick Zeng的热情解答,很全面很详细,我会在后期的调试当中采用上述建议,另外,您在恢复中提到的利用变压器工艺来进行漏感匹配的论文的名称是?我想参考一下,如果方便的话,还劳烦提供一下论文名称,非常感谢~

  • 您好,

      请看附件,该论文是介绍外置办法实现漏感匹配, 本人尝试过这个办法,但是导致了效率和启动等问题,实际调试有点困难,祝好运。但用这个办法的原理去优化变压器的绕线方式,是有效的。

    Regards,

    Patrick

  • 您好Patrick Zeng

                  非常感谢你的文件,更感谢及时的答复~    我先把之前提到的建议和刚才的文献消化一下,今后要是在调试上还遇到什么问题,就还要劳烦了,非常感谢您的解答~