This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54331DR 反馈电阻的精度0.1%?

TI的大师门,请问下TPS54331DR-5V输出电路中 反馈分压电阻Rfbb-1.93K 0.1%能否用1%精度的代替?

webench_design_4659722_35_979377512.pdf
  • Hi

       取决对输出电压精度的要求,不过一般这类芯片反馈电阻都是用的1%精度,不需要0.1%精度。

  • 谢谢,原来是这样的。

    还有一个问题,另一个电阻Rfbt-10.2k  1% ,为什么仿真里面很多都是用这个10.2K这个规格而不直接用10K?,难道是10.2K的精度比较稳定?

  • Hi

       这个是依据计算,选择最贴近计算值的值,同时保证有这个规格的电阻。

  • 电阻的阻值,是根据你自己需要输出的电压计算得到的,技术规格书中写的10.2K,是因为10.2K可以得到期望的输出电压,当然你也可以用10K根200欧姆串联来代替这个电阻。同样可以得到想要的输出电压。

  • 明白,其实只要分压值达到要求,这两个电阻的值是弹性选择的,不一定得跟仿真参数里的一模一样。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。