This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UC3843 隔离变压器的一些疑问?

Other Parts Discussed in Thread: UC3843

用uc3843设计一隔离dc-dc converter,9~36v输入,主输出4v/3a,另两辅助输出12v给IC供电,不知选用如下变压器参数会不会有问题,请解答:

选用EFD-15铁芯的变压器,

原边10t,电感35uh,附边5t,两辅助绕组均为10t

不知是否可行,这样的话辅助绕组的电流是不是会很大,给IC供电时会烧毁IC吗?

  • 请问你是否是选择flyback的拓扑结构设计电路?为什么会有2组辅助输出给IC供电?通常辅助绕组对IC供电可以考虑增加一个简单的线性稳压电路防止辅助绕组输出电压过高的问题。

  • 你好,辅助绕组上的电流是芯片所需电流来决定的,与匝数比没有关系,所以不需要担心过流问题。

    只是按照你的设计参数,如果是采用flyback拓扑的话,辅助绕组所提供的电压只有8V左右,没有达到UC3843的UVLO值,芯片可能无法启动。

  • 如果副边绕组输出4V用5匝,那么辅助绕组10匝只能输出8V左右,辅助绕组的供电电流是由该绕组的负载决定的,因此不会出现辅助绕组电流很大的情况。

    另外,变压器绕组匝数是否合适请参照反激电源变压器设计公式,由于输入电压比较低,建议低压输入时工作在CCM模式下。