This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在BOOST PFC 中用DSP如何通过检测BOOST开关管电流折算出交流输入的电流



在一个项目中发现这样一个电路,交流输入经全桥SCR整流后再经过BOOST PFC,这个电路中只采集了BOOST 开关管的电流,而实际却可以显示出交流的输入电流、输入功因。不知道这个开关管电流和输入AC交流的关系是什么?

求大神指点

  • 首先;交流输入是经Diode整流而不是SCR。其次;就过功率管的瞬时电流就是对应时刻的交流电流。拼接后就是完整的交流电流。测得的交流电压与电流瞬时积的积分就是功率。

  • 多谢了,问题是开关管在关断时间内,整流的DC也有给负载供电,那这部分的电流却没有检测啊,开关管在开通的时候才检测得到电流。

  • 你好,

    分解到每个开关频率来看,电流上升和下降的大小是一样的,你知道上升的起点就是下降的终点

  • 从Boost的拓扑可以看出来,在电感电流连续模式下,开关管在开通和关断时,PFC电感都会有电流流过,电感电流其实就是输入电流的整形,所以可以拿电感电流和输入电压来计算输入功因.

  • 跟BOOST PFC的控制策略有关。开关中电流峰值的包络线和电感峰值电流的包络线是一致的。该包络线和电感平均电流的对应关系,是被PFC的控制策略(峰值电流控制,平均电流控制,单周期控制,ON-Time 控制,CRM控制等等)有意地决定的。而电感电流的平均值正是输入AC电流。因此开关电流反应了交流电流。