最近用TPS54560做了一个DCDC降压模块 48V输入 24V输出3A电流 效率我算过能达到88% SW输出波形也很漂亮,但是就是手放上去不到一分钟就烫手,请问大家是散热没处理好吗? 要怎么散热呢?是加散热片还是大面积铺地呢?谢谢!附加一句肖特基二极管用的4A的 电感 手头就一个1.5A的所以是不是电感电流小的问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近用TPS54560做了一个DCDC降压模块 48V输入 24V输出3A电流 效率我算过能达到88% SW输出波形也很漂亮,但是就是手放上去不到一分钟就烫手,请问大家是散热没处理好吗? 要怎么散热呢?是加散热片还是大面积铺地呢?谢谢!附加一句肖特基二极管用的4A的 电感 手头就一个1.5A的所以是不是电感电流小的问题?

Hi
电感饱和电流必须大于最大输出电流的1.2倍,建议您还留些裕量。
你是几层板?芯片打孔到地层的GND对应面积是否够大?
估计还是您的电感问题,能否肯定你现在用的4A电感饱和电流就是4A? 最好是测试一下。(或者是用曾用过的电感,确认其饱和电流是够大的)
Hi
另外这类芯片一般不用电解电容,而用ESR较小的电容,例如陶瓷电容。
测试一下波形看看,不仅仅是SW脚的。
Hi
是不应该特别烫的。
请问你带的负载是什么? 不会是感性负载吧?
是接的10R的水泥电阻测试的 电流2.4A 没有做PCB 自己热转印做的手工腐蚀的覆铜板~
谢谢您的热心回复~ 根据您的经验的话 输出24V 3A电流 IC多少温度算正常范围?
Hi
IC温度60℃左右,这个您可以用wenench仿真得到的。