This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电池保护



电池管理系统中,一次保护会检测电压电流,防止过压过流的情况发生,一次保护失效会触发二次保护,熔断保险丝,使得整个电池组失效。

那么,这样一来,其实电池组本身是没有坏掉的?但是整合在一起的监测计中的一次保护系统坏了,电池组才失效了?是这样理解么?

如果电池组中有电池坏掉了,芯片又如何对它进行监测和控制?会引起保护电路失效,从而熔断保险丝保证安全问题么?

  • 启动二次保护都是在一段保护失效的情况下启动的。

    电池组中的电池坏了,如果是其中的一串坏了,可能会启动VIMR, SUV,详细参考TRM

    如果所有的电池都坏了就侦测不到电压了,IC不能进行通讯

  • 如果有一串坏了,根据检测的电压电流异常,PFAlert()[VIMR] = 1,设备失效

    也就是说只要一串坏了,整个电池组都不能继续使用了,是这样理解么?

    系统会给出损坏的电池是哪几串的提示么,就是根据寄存器数据,可以读出哪个电池坏掉了么?

  • 只要有一串坏了就不能继续使用了

    哪串坏了都会有记录的,可以通过EVSW或者battery management studio看到。

  • 我理解了一下,这是说电压或者电流或者电压差正常的时候是属于正常情况,但是如果电流正常,电压不正常呢?比如电压已经低于截止电压了,那不是应该算坏掉了么?

    还有就是|current|>VIMR这点,这个表示弛豫时间的判定,此时电流不是应该很小么,VIMR的检测电流什么电流,系统电流会大于它才算正常?