如题,请哪位大神帮忙跑一下附件数据的化学ID 我自己这里一直卡着报错,又不知如何解决,急用 谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的,您可以选择bqstudio,我发给您一些文档,方便您使用bqstudio.


hi;
您好;谢谢解答
我差不多已经成功的生成了电量计文件。
现在还有一些疑问,请帮忙下,我现在做的是一款平板,之前我们烧写电量计文件时 ,在平板启动后进入系统,通过调用 一个 BQtool的工具命令,可以直接将量产文件烧写到主板上的 BQ27520-g4, 之前我们一直烧写的是bq.fs文件。后来发现一个现象就是,接充电器和不接充电器的两种情况下,烧写同一个电量计文件后,从27520的寄存器读出的数据有较大差异,主要体现在容量的百分比上。现在我们就统一在充满电(充电芯片主动停止后,充电芯片是bq24192)不接外部适配器时烧写电量计文件。这样是否最准确?或是还有其他考虑。
第2:以前我用bqevsw做循环学习时,充满电这一步,电池充满时,FC是会主动置1的,
现在这个bqstudio软件,我尝试了两次,充满,8000mAH的电池,涓流已经小到30ma了,FC仍然未被置1,但是貌似继续执行之后的放电操作,导出电量计文件也成功了!这个状态位可以忽略吗?或是说我哪一个参数设置错误?
谢谢
还在尝试中,并未有效解决。
暂时可以使用,没有大量测试,不清楚这些参数到底有哪些影响。
你好,为什么我上传压缩包,一直提示错误?请大神指点,搞得奔溃了,附件是我上传的资料4214.4250mAh.zip