首先想说一下DIY充电电源方案:
做一个同时具备输出5v 1A和5v 2.1A两种输出方式,并且具有充电保护的太阳能充电器。充电模式分为三种,太阳能充电,还有USB充电,这两种充电方式不能同时执行,也就是说,当太阳能充电电压和功率达到充电要求时只需太阳能充电,不使用电芯供电。当使用USB端口充电时,太阳能停止工作。充电也分两种,一种是给外部充电设备(如手机)充电,一种是给充电宝中的电芯充电,两种充电能同时进行。当给外围设备充电时,充电优先级为:USB,太阳能,电芯。当太阳能供电不足时,自动使用电芯供电。
研究了BQ24195后,有几点不太明白,总结如下:
1.D+,D-的作为充电出输出还是电压输入?所谓的电压比较是什么?
2.OTG引脚的用途是什么?
3.PMID是不是输出5V 2.1A大电流的引脚?能不能用作5V 2.1A的充电口?
4.BAT引脚是不是电池充电口?是不是可以通过编程设计成5V 1A的充电口?
5.如果要给电芯充电的话,应该把电芯接到那个引脚?