Other Parts Discussed in Thread: LM5085
LM5085 输入48V输出24V 2.5A 效率到达88% 但是MOS管栅极用示波器测不出来波形,请问大家这个是不正常的吧?大概是哪里的问题呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5085
LM5085 输入48V输出24V 2.5A 效率到达88% 但是MOS管栅极用示波器测不出来波形,请问大家这个是不正常的吧?大概是哪里的问题呢?
Hi
都已经有输出有效率了,也就是电源工作正常,驱动肯定是正常的。
看看是不是您的示波器探头坏了?
校验是方波 但是就是栅极捕获不到波形。。。MOS管一两分钟就烫手吧。。。
Hi
注意MOS的选择,选择Qg(几个nC的)和Rdson尽量小的MOS.
测试点除了选择驱动,还可以选择MOS的输出(续流二极管正端),测试不到,看是否是pin脚氧化之类。
Hi
从效率看,或许你还需要注意一下MOS的散热。
(或者你晚一点用TI的webench仿真一下,看看MOS正常问题,也许60~70℃是正常的,现在这个软件正在更新没法用)
好的好的 非常感谢,测量输出端频率130多K,波形毛刺比较多,不是锯齿波,MOS管内阻是 110毫欧的,型号 irf9540
Hi
应该仍然是测试问题。
MOS可以再优化一下,可惜TI的P-mos 耐压不够。
Hi
不客气。
你选择的这颗MOS Gg和Rdson都挺大的,建议找一下其他MOS.