1、我按照相关文件要求完成了data flash内一些电路或者电池参数的修改,完成了calibrate以及ChemID的计算,计算出来的最佳ID,偏差为1.9x%。
2、更新过ChemID后完成了learning cycle,并且update status已经变为06.
3、导出golden file时bqStudio软件一直提示“No acknowledge from device”,但是最终还是生成了golden file并且提示文件生成成功。附加一句说明,我在bqstudio软件log数据时也发现好多的No acknowledge。。。
4、连接上新的BQ34z100-g1芯片,开始时能够自动识别,然后进入programming界面,写入前面生成的golden file后芯片失去通讯,且无法再恢复原来的serc文件了。
5、附件是我的data flash 和serc文件,哪位大牛帮忙看看是不是设置有问题?有可能哪里出了问题呢?
6、另外问一句,我学习完后,在生成golden文件之间是否有必要将update status从06改为02,以及cycle count是否需要改为0?