This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于查询TPS54160A 输出正负压-WEBENCH的使用方式

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A, LM5160A, LM2585, LM5160

请问各位先进:

我常用WEBENCH 查询IC零件设计以及使用WEBENCH生成的BOM表来采购物料,

但是对于同一个芯片要生成正负压的查询,常常查询不到..因此想请教该怎么操作才能查询我想要的相關BOM表资料呢?

需求: 查询TPS54160A 芯片生成正负压的电路跟BOM表

例如: 输入电压24VCD 让TPS54160A 输出+- 12V 0.3A

如附件

我输入以下资料是查询不出来的..请指导,谢谢..