如图所示简单的推挽放大器,我要用VG1作为交流输入的小信号源,VF1作为输出测量,我想测量这个电路的AC响应(幅相频特性)。
但是我直接选用AC分析,分析不出任何结果请教大神如果我想做这样的分析应该怎么设置参数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如图所示简单的推挽放大器,我要用VG1作为交流输入的小信号源,VF1作为输出测量,我想测量这个电路的AC响应(幅相频特性)。
但是我直接选用AC分析,分析不出任何结果请教大神如果我想做这样的分析应该怎么设置参数。
你好,
一般频域分析,analysis -> ac analysis-> ac transfer characteristic
AC分析的操作我会,但是没有分析的结果,或者说结果是一个负120DB的输出,显然就是输入多大的交流输出都几乎交流为零,这个结果明显错误。
你好,
这么强,首先你这个电路按照传统推挽电路搭架就没什么意义,设置开关开和关?你仿真的时候能控制?这明显不对。
另问题出现在你的副边整流二极管和output电路
首先是副边二极管这样仿真环路不行
其次output 电路还是按照原来的电路,这不是simplis, 不要想当然
建议你参考UCC28950的 TINA average reference design 设计。 搞不搞的定看你自己了,已经帮你到这了
另请教问题时还是虚心点,谢谢。
Chelsea
你好!
我本来一直很虚心请教的,但是发现这个论坛很多人都是随便说一句,或者随便问一个问题,我回复之后就再也没人回复了,然后帖子就沉了。后来发现只要是新发布的零回复的帖子就很快有答案,虽然多数答非所问,鉴于我在这个论坛上还没有得到过一次真正满意的帮助,所以才有感而发写了一段话。
关于开关的问题我设置的是一个周期交替开关,如果我用一个固定频率的方波激励开关会有一个问题就是软件会发现两个交流源。所以我才改成周期开关。
而且这类仿真我发现时序仿真是能做的,软件其实如果有困难可以尝试时序仿真,然后描点作图给出幅相频特性。
你好,
Jiaying,这点我理解,确实有你说的现象,如果是这边实在搞不定的,建议你可以发给http://e2e.ti.com/,那边都是产品线的人,对知识点的掌握更具体和专一,所以可以试试,Ti还是不错的,至少提供这个平台给大家解决问题