BQ24250无法充电,(V31不亮,断开V31测量STAT脚输出1.6V左右),电路如下图所示:
注:
1、EN1=1,上拉至VLDO(芯片24脚);
2、EN2=0,下拉至GND;
3、ILIM脚(22脚)接0欧电阻到地(即采用默认设置限制为2A的最大输入电流);
4、ISET脚(10脚)接150欧(图上为120欧不行,换为150欧还是不行),快速充电电流设为不到2A;
比较急,谢谢TI技术支持的解答!!
疑问:
1、VDPM脚有没有问题?手册上说接地为默认设置电压为4.68V
2、EN1、EN2上拉到VLDO是否有问题?
3、ILIM与ISET之间是否存在数值上的关系?