This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq27542-g1烧录.dffs文件的若干问题



首先,已经让工程师生成了.dffs文件,我也按照相关文档对.dffs文件的命令做了解析的代码(通过AP代码直接烧录)。但是在烧录的时候出现了点问题,因此请教各位大神:

1. 前期进入ROM mode后的命令发送没有问题,但是在C: 16 04 83 FA 72 9E时,Recieve: 98 1C 1A FF,未能匹配,循环wait+compare多次也不行,请问是什么问题导致的?

2. 由于compare失败,因此,想退出ROM mode,但是在发送完 W: 16 00 0F  W: 16 64 0F 00 命令后,没有检测到芯片退出ROM mode,I2C发送读命令,slave address 0x16和0xAA均无返回值,感觉设备消失了一样,请问是哪个地方出了问题?