从公司供应商那里拿到的TPS5430 丝印是5430 TI 584 ZDNYG4 ,不知道是拿到假货了还是怎么回事,空载4.98V,接上负载后电压降低很多,200mA左右的电流时,电压4.86V,1A的时候已经降到4.6V左右。22uH电感的饱和电流3A,是一体成型的电感,1.5A的时候电感发热严重,芯片倒是不怎么烫,续流二极管实际用的是是SS34。还有几片5430电压超过20V输出电压就变成5.6V了,但是低于20V又是5V,不知道是怎么回事。刚开始调试的时候焊接好炸机了两次,也没找到原因。贴上电路和PCB布局,希望各位能帮忙分析一下。
电路是3.3V和5V共用的,5V只贴了R1和R2.
PCB布局