电源输入5V,输出只有0.6V左右电压,试了几块板子都是这样,电路图是按照上面设计的,下面是PCB设计图,一直没有电压输出是怎么回事啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Marking 没问题。
我单独拿一颗IC,用线直接焊接在引脚上,Pin1 接5V pin2 和pin3 和 PAD连接一起接地, Pin4 Pin5 连接在一起,就这样没有和别的任何东西接在一起,还是没有任何输出,请问这是为何?
输入输出电容都要, 还有容值和ESR的要求。单独接芯片不行是正常的。
1,可能买到假货。
2, 如果不是假货,是不可能没输出的。输入陶瓷电容需要使得输入VIN和GND回路特别小。
在layout上我的输入输出均为钽电容,是Kemet的聚合物钽电容,输出电容的ESR为 70mOR,输入输出回路也不是很大,如果大,应该是输出纹波大,不稳定,不应该是0 输出
可能是假货。
结论: 是假货
1.我在做实验时候用电容为T499D106K050ATE1K0, 实际上板子上用的是70 moR的Kemet T520A226M006ATE090,
2.今天供应商送来一批货,可以使用
3.我认为电容的ESR只与输出质量有关系,譬如说纹波等,不至于没有任何电压输出
结论: 是假货, 供应商给我的答复是 这颗料是2006年生产的。。。。。。。。。。
1.我在板子上用的是T520A226006ATE090 这颗料ESR为70毫欧
2.电容ESR应该是与输出质量有关系,譬如输出纹波的大小,我认为不会导致0输出
3.今天拿到一些料,可以使用