Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, LM5161
各位工程师:
您们好!现有系统空载时,输入电压是24V,工作电流20mA,请问这样的功耗还能降下来吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!有用到LTC3260,TPS5420.,TPS71701,输出电压有士12,5.7,5v
Hi
TPS5420静态电流最大4.4mA. 建议您改选静态电流尽量小一些的DC/DC.
这些都是芯片的固定参数,只能在选型的时候注意,后续改动的机会很小。
Hi
另外还有20mA左右您需要查究竟是哪里消耗了?
具体要看电路。
你好,
你这电源轨不对,71701肯定是用在后面的吧,如5v往下转的,所以把你的电源轨给出来,看能不能帮你选下其他料,谢谢。
这么大的工作电流,一般来说,是有问题的,芯片工作不太正常。1.设法让芯片工作正常;2.换芯片。
您好:
71701是用在后面,经过117-3.3转为3.3,经过5045,5025分别转为4.5,2.5V。这是现在的电源轨了
Hi
LDO的无载功耗一般是非常小的(包括基准芯片),但是这些芯片后面一般都肯定是有负载的。
系统级测试,是无法完全做到Io=0mA的。
Hi
逐级逐个的确认,一般芯片都会提供无载功耗。对于有负载的,如基准芯片,一般受电芯片的基准电流需求datasheet里面也可能有的。
DC/DC如果后面无法做到Io=0mA, 仅仅是无载功耗小还不够,还得具备powersaving功能。