要求很简单,只是做一个高亮的背光 恒流源
Input : 8~32V
Output: 360mA @ 22.4V
看了 PMP6012 的参考设计,按照那个微调下参数应该可以满足。
我有个疑问是,TPS92690 可以支持多种拓扑,像 sepic 、 cuk 之间有什么优缺点,针对使用这款 IC 的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.