你好,TI工程师
我现在准备做一个输出 8.4v 1A 的移动电源给我的设备做充电宝
我的设备使用7.4v 2600mhA的两节并联的锂电池(8.4v通用18650电池组,带保护板)
准备在设备没电时用移动电源为其充电,
现在的设计想法是:用12v 10000mhA的电池做移动电源的电池,移动电源要求充电和输出电压电流均在8.4v 1A
是否需要升压IC?有没有集成升压的电源管理IC?请工程师推荐一下升压IC和电源管理IC,最好能给出具体一些的实施方案,我第一次做电源这不分
在这先谢谢了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.