有两个问题 1:ACDET ACPRES ACSEL 三端的电压 无论适配器供电或者电池组供电,这三端的电压都是一样的 没有任何变化,分别为2.5V 5V 5V.与手册不符合,我现在也找不到原因出在哪里,不知道会不会有什么影响。现在电路是能充电的,而且充满之后也不会继续充了。下图为其中一路的电路原理图。
2:一个适配器 带两组BQ24703的充电电路,分别给两块电池充电。每一路都必须设置适配器电流吗,我现在充电电流设置为2A,那适配器电流设置为多少合适呢。
请诸位回答,非常感谢!!