现在我遇到了一个问题。先说故障部分:有一辆电动自行车,电动车能进行充电,但是不能进行放电。
再说电池部分:电池组是由10组3.9V的锂电池串联起来。
再来就是我的分析:
我假设Bq77910这款芯片是好的,只是休眠了,那么我就进行以下几点进行:
1)我觉得外部元件,比如电阻,电容,三级管出现故障,使得外部条件不满足,造成不能正常工作;
2)热敏电阻也就是造成温度过高的现象,造成此款芯片休眠;
3)电池出现欠压,造成休眠保护;
4)电池出现过压,造成休眠保护;
按照如上的故障进行排查,发现除了1)到3)到能排除,4)由于该芯片的电压过压值不知道无法判断,个人感觉过压没问题。
接下来,直接把Bq77910这款芯片,换成一块新的,再进行检测,发现还是一样的原因。
最原始的问题还是没有解决。
求助万能的吧友,有没有知道这款芯片的默认配置寄存器是怎么配置的,也就是出厂时,芯片的过压或者欠压以及休眠配置。
或者能帮忙解决。