我用TPS61088将7.4V升压到12V给tpa3113d2供电,播放低音时会出现破音,我直接接用12V电源给功放供电时就不会出现这个问题,用12V电源供电时最大电流超过1A,TPS61088升压到12V最大的输出电流多大?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS61088的电流能力很强:像7.4V-》12V,假设散热没有问题,输出电流能力能达到6-7A。所以你这里的我替你不是电流能力的问题。
几个方向供你参考:1.外部电路或布线造成电源不稳定;2.动态响应达不到(即负载跳变快,造成过大的瞬态纹波),需要做改善动态响应设计。
可以通过改变18脚COMP端电阻电容的参数来改善,也就是PID调节。
可否看下PCB布局,通常是因为输出电容离功率回路离得太远造成的,还有就是电感的饱和电流能力也要足够。
Hi
输入峰值电流9A, 输入平均电流在7.5A左右,7.4V输入,效率90%,12V输出,最大电流大于在4.2A。
电流是不会有问题的,但是如果layout不好,会影响带载能力,甚至1A都无法输出。
datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps61088.pdf 第20页有参考layout,建议你采用。
HI
layout中注意输入电容尽量靠近电感输入端,其次功率回路尽量短。
同时注意散热设计。
Hi
这layout很不好看清楚啊,你可以比照一下datasheet,改动一下输入电容,焊一下导线(减小回路)之类看能否改善就可以确认问题所在了。
Hi
电路图也可以放上来看一下。
另外从你的layout上PowerPad的焊接也不清楚,这个关系到芯片的散热。