This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

2843D8做反激式电源,空载情况,输出电压不同,为啥占空比还是一样的



各位专家号,最近在用

2843D8做反激式电源,在空载情况,输出电压不同,为啥占空比还是一样的,求解。

  • 问题没有细节,难以帮你。1.用的什么控制方法;2输出电压不同,你是如何调整的输出电压; 等等。

  • 我这是可调电源,通过DAC芯片发值来改变输出电压,用的是电压控制方式

  • 空载情况下,变压器向副边传递的能量只是补充副边自己的消耗,没有负载,自身损耗本身就小,同时与输出电压关系也不是很大,所以空载输出电压不一样,占空比会没什么变化。

  • 你好,我想问下,在CCM模式下在恒压情况下,负载不变,把IRsense阻值变大,那电流ISENSE引脚电压上升的斜率会变化吧,而COMP脚电压不变,从而导致占空比变化吧,那输出电压也会随之变化。但是我们是恒压占空比是不变的,我想知道这个整个调节的过程。是不是占空比变了,电压也变化,然后电压环反馈,将COMP电压改变,将占空比调节回来。

  • 为什么没人回答这个问题?

  • 各位专家指点下

  • 1、仅改变取样电阻,不会影响isense脚电压上升的斜率。因为电压上升的斜率是由电流决定的。

    2、改变电阻后,COMP脚电压不变,占空比减小,输出电压降低,闭环会调整COMP脚增加达到新的稳定状态。

    3、在新的稳定状态下,占空比没有变化,但COMP脚电压已经不一样了。

  • 这个ISENSE脚电压表达式,电流采样电阻改变,斜率肯定会变呀,所以占空比会变不是吗

  • 还望各路大神指点,

  • 1、你说的是斜率,斜率是什么你不会不清楚吧?△ I/△ T才是斜率

    2、影响占空比的是峰值而不是斜率。

    我不清楚你是否明白了我说的意思。

  • 你好,△ I/△ T这个斜率是变压器原边的电流变化的斜率,但是最终是要通过采样电阻转化成电压信号吧,最后再和COMP叫减去1.4V再1/3分压作比较来控制占空比吧,Visense脚电压是按这个斜率来上升的吧,一旦超过上面的电压,就管断,不知我的上面的公式推得哪里有问题,还望指点。



  • sorry,是这样,我前面回复有误,仅改变取样电阻,VSESE的斜率是会变化,如果取样电阻变大,VSESE变大,提前关断,占空比减小,输出降低,环路会调整comp脚增大,增大占空比,从而达到新的平恒,其实计较斜率变化不变化没什么意义,因为决定占空比的是峰值而不是斜率。

  • 谢谢你的耐心回答。因为我是初学者,想把这块IC摸透,再设计。我想在请教几个问题,还望解答,

     1 反激式变压器是按CCM 模式还是DCM来算,这个是按功率和管子的应力来决定还是?

    2  我们设计比如在ccm模式下,那轻载的时候是工作在什么模式,DCM模式?当负载大于一定值会进入CCM模式吗?

    3 在ccm模式下,那Uo/Ui=D/(1-D)N这个公式必然成立对吧,我们改变负载的时候,那占空比肯定发生变化了吧(伏秒平衡)那既然D变化,为何输出电压不变。

  • 1、这个决定因素有很多,不是说简单的按照功率或应力来划分。比如一个10V2A跟一个2V10A,功率一样,可能就会采用不一样的方式。

    2、设计在CCM模式下,也是有前提的,比如我们设计CCM还是要确定一个点作为DCM跟CCM的转折的,也即是输出功率大于额定的百分值,进入CCM,低于这个百分值,会进入DCM的,

    3、这个公式只有CCM成立,但在CCM下,改变负载占空比是不会变化的。

  •  意思就设计CCM模式,真正工作的模式只能由负载决定,负载由轻载到满载,是由dcm模式到CRM再到ccm.

     CCM模式下,负载加重,那在MOS关断的时间里,输出电容给负载的能量要多吧,下次MOS导通时间里,不是要补充回来的要多吗,从而导致原边电感充电时间要长?。如果还是相同充电时间,那输出电压必然下降吧

  • 不是说给电感充电时间要长,而是通过电感传递到副边的能量要多,但电感传递的能量石0.5*L*(I1*I1-I2*I2),也就是说,及时I1-I2一样(充电时间一样长),如果I1的值不一样,电感传递的能量石不一样的,这个跟DCM时候是不一样的。

  • 我想请问一下,这个新的稳定状态,输出电压不变,COMP脚电压怎么不一样了呢,COMP脚电压不是根据输出电压反馈过来的吗,怎么都想不明白还望解释一下,谢谢了

  • @DAW Y 大神,能回复我一下吗?谢谢了