Other Parts Discussed in Thread: LM3409
我用LM3409的设计了一款LED驱动,输入电压36V,输出电流1A,输出LED的颗数是可变的,最多9颗,最少2颗,现在出现的问题是:再9颗LED的时候输出电流是1A,但是再减少LED颗数的时候,电流也会跟着下降,再三颗LED的时候,电流只有0.7A.电路图如下,请求高手指点为什么会出现这种问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3409
我用LM3409的设计了一款LED驱动,输入电压36V,输出电流1A,输出LED的颗数是可变的,最多9颗,最少2颗,现在出现的问题是:再9颗LED的时候输出电流是1A,但是再减少LED颗数的时候,电流也会跟着下降,再三颗LED的时候,电流只有0.7A.电路图如下,请求高手指点为什么会出现这种问题。
应该是电流采样的问题,看下LED电流的纹波有没有变化,有变化就增加输出电容看有没有改善。
关键是现在是平均电流减小了,并且减小了200mA左右,是不是哪里的参数没有匹配好啊,现在怀疑是关断那一路的参数问题,关断电阻和电容值的匹配。
Hi
三颗和九颗LED灯区别很大的,具体你可以根据上面的公式计算啊
我需要控制一颗灯到9颗灯顺序点亮,要按照哪个电压算呢?一颗灯的?两颗灯的 or 9颗灯的?试过了,电流还是会变,关键不知道是什么原因引起的变化,原厂的DEMO板,变化是有,但是比我的小。
Hi
不同数量的LED, 输出电压是不同的,你需要按照你现有的LED数量,计算sense电阻大小。
其次注意layout, 因为不同LED数量,电感上纹波电流不同的,峰值电流越大,电路的寄生参数影响越大,noise会叠加在sense电路上,影响准度。