Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, LM5175, TPS25740
工程师
你们好!最近公司在做TYPE-C电源,参考的是“具有 2 节至 3 节电池输入的 USB-C PD DFP 5V/12V/20V@3A 输出参考设计”,板子贴好了测试发现了几个问题希望工程师们帮我看看,原理图在附件里,
问题1:板子跟TPS65982开发板进行PD协定只能协定到12V,不能协定到20V,我用开发板跟开发板协定是可以到20V的。
问题2:板子输入电压低于15V时12V协定就不稳定了,sink端指示灯一直闪,正常来讲LM5175是可以降压到12V的,我直接把LM5175调到12V就没有输出了。
问题3:板子的VTX管脚不知道为什么没有1.125V,看资料好像说只有在PD协定的时候才有电压,不知道是不是这样。
除了这3个问题其他都没问题,LM5175这边我测试过升降压都没问题,5V、12V、20V都可以输出,不知道为什么用tps25740控制就不稳定了。
求大神解答!