This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,能给一个栅极驱动电压和MOS电流的一个对应的看起来比较清晰明了的波形吗?
不是特别能看清楚你上传的波形。
你指的是四个MOS全关断的时候吗?这个时候,电感存在电流,且不能突变,因此需要通过MOS的寄生体二极管进行续流,就必然要借助高边的MOS来维持电流的通路,因此会有反向的电流流过。
不知是不是你讲的情况
由MOS结构本身的构成,MOS管会存在由源极到漏极的寄生二极管,所以由源极到漏极不具有阻断能力;
而三极管(双极性晶体管),是NPN或PNP结构,可以看成背靠背的二极管,有发射极到集电极的阻断能力。
关于关于滞后臂ZVS的问题,细节不是很清楚,您可以再单独开一个帖子,并进行相应的描述,可以帮您分析一下,这样很多其他对此比较了解的的工程师也能够帮到您,谢谢