Other Parts Discussed in Thread: LM2941
设计中需要输出的是1.2V的电源,之前选用的是LM2941,当时为了输出5V电源,现在更改设计需要相同电路输出1.2V电源,有没有不改变封装与引脚定义的前提下,更换其它电源芯片。希望得到TI的相关电源推荐!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM2941
设计中需要输出的是1.2V的电源,之前选用的是LM2941,当时为了输出5V电源,现在更改设计需要相同电路输出1.2V电源,有没有不改变封装与引脚定义的前提下,更换其它电源芯片。希望得到TI的相关电源推荐!
反馈引脚接一个额外的电阻,这个电阻接在一个恒压源上,可以将输出电压调到基准源一下。也就是电阻叠加原理实现的。
Hi
不建议您用TI芯片替代,原因是从5V改到1.2V, 作为LDO,功耗会增加几倍,如果电流还不是很小,温升将是很大的问题,而且效率非常低。
除非你可以用的输入电压也是比较低的,否则建议你用DC/DC, 如果对输出要求高再增加LDO或者LC滤波。
Hi
TI有查Pin脚兼容的网站,请问你输入电压多少(或者说能用多低的电压源)? 看能否找到合适的芯片。
我的输入电压可以更改,并且估计的输出电流并不大,因此功耗可以忽略。我的输入电压为3.3V。
Hi
见网站:
http://www.ti.com/sitesearch/docs/crossreferencesearch.tsp?keyMatch=Competitor%20Cross%20Reference%20Search&tisearch=Search-EN-Everything
但是的确没有pin脚兼容的。