This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助关于TPS54240损坏的原因

Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

使用TPS54240电源提供23V给电机驱动电路,输入24V,最高输出电流1A以下。

生产,检验,高低温等各种测试阶段都没问题,但在后续使用中陆续出现54240损坏的现象。

损坏后表现为,无负载时电压输出正确,接入负载后输出电压被拉低,失去驱动能力。

损坏都发生在上电时,所以想问下什么条件可能导致这种损坏的发生。

  • Hi

        芯片内部损坏导致的过流异常吗? 如果更换芯片正常即可确认是芯片损坏。

        但是有几个问题您需要确认,或许芯片损坏有关:

        1、 输入导线较长,或者输入layout不好,会在启动瞬间,在输入产生较大的spike,特别是前者,常常出现烧芯片的状况。 在输入导线较长时,导线存在寄生电感,需要在导线输出端增加一个100uF的稳压电容。

        2.  负载时感性的,建议将电感饱和电流选个大一些。同样也建议将续流肖特基电流选择大一些。 

       3. 这款芯片正常是无法100%duty的,所以您这个转换或需要提高输入电压,否者可能会出现输出电压偏低的情况。

  • Hi

        对于情况1,用示波器抓一下启动是输入电压即可确认,这个很可能是问题所在。