This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TL494 电路设计12v-5V 手机充电器烧 苹果线烧手机问题

Other Parts Discussed in Thread: TL494

TI 专家:

     你们好!

    我设计的一款充电器,用的是 TI  的TL494 IC  输出电压5.3V  左右。12v 转5V .经常客诉烧苹果线,导致烧坏手机,因为苹果线里面有识别电路,识别电路IC 耐压为6V .是不是我输出电压调的太高,要改为5V  输出。还有一个问题,就是满载带负载的时候,不停的插拔负载,断开负载的时候,输出会有5.8V 的脉冲尖峰出来。负载特性差。是这个原因导致烧苹果线的吗? 只有断开负载的时候才会出来尖脉冲。接通负载的时候没有这个脉冲。帮忙分析一下。

谢谢1

  • 您好,

      插拔负载产生脉冲尖峰是导致烧坏线缆的主要原因。 USB协议本身严格规定在各种情况下VBUS不允许超过5.5V。 解决该问题有很多小技巧,不仅仅是因为前级DCDC瞬态不行的原因,建议您贴上原理图方便大家分析,谢谢


    Regards,

    Patrick