Other Parts Discussed in Thread: LM2842, LM2841
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
在buck电路中续流肖特基二极管是必须的。
如果您是空载或者接近空载或许还可以正常或者接近正常输出,但是负载一大,是不可能正常输出的,芯片SW会烧掉。
LM2841最大电流是300ma,LM2842最大电流时600ma。负载电路正常工作电流很小,不到300ma。但是当我用LM2841时,(二极管也是接错的)重新启动后有几率输出不正常。用LM2842时,都正常。这是否是由于负载启动时电流在300ma到600ma之内呢?
HI
和电流大小无关,无论是LM2841还是LM2842, 续流二极管都是这个架构必须要的器件。
您好:
为何这个肖特基二极管不接会烧坏SW引脚呢?照理说不应该是输出一半的波形不正常吗?希望您能解答。
Hi
续流二极管除了续流,其实还有欠压的左右。
电感电流不可突变,上MOS打开时,电感电流线性上升,二极管不通。当MOS关闭时,电感电流线性减少,此时二极管续流。
当电感电流减少时,电感输出端产生负压,如果没有二极管将其钳位在-Vf, 这一点电压可能会负得很大,超过芯片脚承受范围,就会烧掉芯片。
原来如此,学到了。
那现在这个板子上确实是二极管不接也能正常工作,然后我们的工作电流大约100mA,会不会是负载较小,然后输出电容充放电使得工作正常?并且这个DCDC的输出后面还接了一级的LDO,这样的话即使DCDC的输出有问题也在后面反映不出来。
会不会是这个原因?
期待您的解答。