Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A
先交代一下BQ24103A充电电路的一些参数:
1、充电显示灯是红绿双色灯,红灯表示正在充电,绿灯表示充电完成。"STAT1“控制红灯,"STAT2"控制绿灯,"/PG"没有使用;
2、Lout = 10uH,Cout = 10uF,Rsns = 0.1Ω,即充电电流为1A;
3、Riset1 = 10KΩ,Riset2 = 10KΩ;
根据DataSheet的介绍,BQ24103A在充电只会出现3种情况:
1、正在充电,红灯亮;
2、充电完成,绿灯亮;
3、充电故障,灯灭。
但是最近我在给8.4V的锂电池充电时,充电灯亮红色并且闪烁,用万用表测量"Rsns"上的电压为0;
后来用示波器测,发现:
1、"BAT"引脚的电压是以充电灯闪烁的频率在"6.6V~8.6V"之间跳变,因为我用的锂电池在电压低于6.6V时会将放电MOSFET断开,停止锂电池供电。
2、Riset2上有 750mV左右的电压。
所以想请教一下为什么会出现充不进电而且灯在闪烁的现象?