我司现在使用bq27510来读电池电量,已经买了EV2300和BQ27510EVM开发板来测试,导出量产文件.srec .bq.fs .df.fs文件
目前遇到以下几个问题,麻烦依次帮忙解答一下
1、chemistry id没有我们目前使用的电池型号(180mah/4.2V锂聚合物),是否可以随意默认选取一个chemistry id
2、bq27510流程图(如附件)5A-5B步骤中updata status data flash value值要求是2,这个值在哪个里面可以查看,是data
memory里面吗?
3、bq27510流程图(如附件)5C步骤 write ra table,Qmax,cycle count and updata status ta gauge这个是怎么操作,是在
data memory里面write all?
4、bq27510流程图(如附件)5C步骤 reset gauge步骤怎么操作