This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq27510流程图怎么操作

Other Parts Discussed in Thread: BQ27510EVM, BQSTUDIO

我司现在使用bq27510来读电池电量,已经买了EV2300和BQ27510EVM开发板来测试,导出量产文件.srec .bq.fs .df.fs文件

目前遇到以下几个问题,麻烦依次帮忙解答一下

1、chemistry id没有我们目前使用的电池型号(180mah/4.2V锂聚合物),是否可以随意默认选取一个chemistry id

2、bq27510流程图(如附件)5A-5B步骤中updata status data flash value值要求是2,这个值在哪个里面可以查看,是data

memory里面吗?

3、bq27510流程图(如附件)5C步骤 write ra table,Qmax,cycle count and updata status ta gauge这个是怎么操作,是在

data memory里面write all?

4、bq27510流程图(如附件)5C步骤 reset gauge步骤怎么操作

  • 您好,

    针对您的几个问题,建议如下:

    1.在使用GPC计算chem ID时,除了提供最匹配的CHEM ID number外,还有几个接近值,建议您用接近值试一下;

    2. update status的值会显示在 data memory---gas gauge--status--update status中,点击read all后会显示;

    3.完成self-learning cycle之后,在data memory中read all后会得到以上几个值的更新值,如若需要更改,更改后写入即可;

    4. reset gauge在bqstudio界面最左侧的“commands”中,找打reset点击即可。

  • 你好,sammi,请问上面flowchat那张图是在哪个手册中找到的?

  • 您好,请问您的问题是否解决了,还有您图片中的flowchat是在哪个手册中?谢谢。