现采用BQ78350-R1+BQ76930方案对7串锂电池进行保护。用stm32对BQ78350-R1通信正常,但BQ76930 CHG,DSG无法打开,无法从放电。请问怎么打开CHG,DSG?还是我需要通过stm32对BQ78350进行相应配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你是怎么置0的啊,我直接在 17.2.14 ManufacturerAccess() 0x001D SAFE Toggle 这里输入001D 但是SAFE还是1啊,貌似冇得任何反应
我的电路中 SAFE是悬空的,结合EVM板以及其他参考电路来设定这个SAFE 脚的,不知道是否有影响?
17.2.14 ManufacturerAccess() 0x001D SAFE Toggle 通过这个命令处理后,需要重新启动一下BQSTUDIO软件,这个时候SAFE才会更新一下,可惜XDSG XCHG还是在置1 有点莫名其妙了,其他安全旗标都是很正常的,但是管子就是没打开,搞不懂了
输入0022 后,FET_EN 旗标已经置1了,但是XDSG XCHG还是在1态 Manufacture Accsse 现在代码为 0X0061
不知道在哪里还出错了,要崩溃了撒
问题已解决,BQ76930 的30PIN上面不要挂电容,TI的部分应用资料没有更新过来,有点小坑了
使用TI默认的固件或者新IC的固件,默认的配置。只用配置电池个数后,即可正常重放电,如果不行查硬件!与照官方的原理图、PCB对比。
附图是再预充电模式,当然放电管、充电管是不能打开的,只能在测试模式下打开。说明BQ78350检测电池电压过低导致进入预充电模式,或者你配置的参数不对。
谢谢,BQ78350+BQ76930进行配合充电,通讯连接正常,我只需要设置电池的个数就可以了,其他的参数就不要动了,是吗?还有您的附图怎么看不到?
我换了一个新的QB78350就工作正常了,只配置了电池的CELL MAP,但不敢配置其他参数!前几次就是一配置其他的参数就发生上述的问题
Bill Bill2 说:我换了一个新的QB78350就工作正常了,只配置了电池的CELL MAP,但不敢配置其他参数!前几次就是一配置其他的参数就发生上述的问题
先看看矫正温度、电流、电压是否可以通过,不然后面也做不精确。
我使用了TI提供的固件,重新下载到BQ78350里,再上电后就解决了!!!非常感谢您的帮助。
你温度校准有问题啊,你应该只校准一个温度点就可以了。其他的都是负数的,温度,你校准居然能过了,好奇怪了。
上述问题,哪位大神能帮我解决下!BQ78350充电电流设置根本不起作用,就是设置为0,也会冲到过流保护!
把你的实物和设计文件,拍成照片给我们看看。这样很难帮你解决问题!或者QQ联系我240280846。Bill Bill2 说:上述问题,哪位大神能帮我解决下!BQ78350充电电流设置根本不起作用,就是设置为0,也会冲到过流保护!
MAX error 最佳值时2%。前提是你的放电学习LOGO有上传到服务器端,服务器验证通后,会给你一些数据,这些数据填写到你的BQ78350对应参数里,充满再次放电,如果没有异常即可达到2%。