The input voltage, UVLO pin voltage, EN input signal and the input dimming PWM signal control the power up of the TPS61196. 会让人以为必须要dimming PWM signal才能工作,高电平(占空比为1的PWM 不能让其工作),接高电平是可以工作的,当初是硬件其他地方有问题。
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61196EVM-600, TPS61176
TPS61196无法升压。 是一定要输入PWM 信号才能 正常启动吗?设计的板子输出和输入电压相等,芯片没有工作,UVLO ,EN,输入12V都正常。
The input voltage, UVLO pin voltage, EN input signal and the input dimming PWM signal control the power up of the TPS61196.