就正如题目所描述的那样
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,穿越频率的选择其实是系统稳定性和动态响应之间的一个抉择。如果选择的穿越频率偏低,可以提高系统的稳定性,但是系统动态响应变差。如果穿越频率接近转折频率,系统的动态特性即快速跟随性会变好,但是系统稳定性变差。
通常,设置穿越频率在1/10-1/6开关频率之间。实际上为了达到非常好的动态响应,部分设计也会把穿越频率推高到1/6以上,前提是在满足足够的稳定裕度下。极限情况是,必须小于1/2开关频率。
您好,
这要看您的电路是什么控制模式了。
传统的单环电压控制模式一般做到1/5 - 1/10,电流控制模式可以更高一些,当然要满足香浓定理
PFC的话一般电压环要控制在10Hz-20Hz范围才能够有效抑制谐波,保证精度。
谢谢
Regards,
Patrick