This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMR14030输出短路保护问题

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

刚用lmr14030做了几个样板,想测试一下有没有输出短路保护功能,但是用镊子短路了一下输出端,输入端电流显示是24V0.3A左右,用手触摸了一下输出电感有温升,这种情况是不是证明后级输出没有完全关断啊。

还有个问题就是关于输出电流跟散热的问题,是不是大于2.5A的输出就需要加散热片啊,2.0A的电流情况下12小时以上的开机没问题,2.5A开了2个多小时也没有问题,就是3A左右的时候温度太高,运行1个多小时肖特基二极管坏掉了,二极管选择的是in5825,是不是高电流的情况下,需要加散热器啊!求工程师给一下建议!

  • 刚用lmr14030做了几个样板,想测试一下有没有输出短路保护功能,但是用镊子短路了一下输出端,输入�电流显示是24V0.3A左右,用手触摸了一下输出电感有温升,这种情况是不是证明后级输出没有完全关断啊。


    LMR14030是每个开关周期限流,高边MOSFET是会打开的,在限流的情况下,导通时间很短,你需要查看SW是否是限占空比达到限流的。

  • 第一个问题已有解答。

    我来回答下第二个问题。电流大的情况下,二极管的发热比较严重,二极管上的损耗等于(Vin-Vout)/Vin*IOUT*VD, in5825 的散热如果没做好,自然存在损耗的危险。有几个办法可以改善:1,换同步的buck;2,下管由两个并联;3,下管选用贴片式的,在布线上用大块的铜来帮忙二极管散热。

  • 您的意思是说每次mosfet打开的时候才检测是否短路是吧,这样的话就是说在不停的导通检测断开又导通检测一直不会停止是这个意思吗?需要再做个其他的短路保护电路来完成工作,是这个意思吧!

  • 谢谢您的回复,你这个公式里面的VD指的是什么意思啊

  • 恩,如果需要短路或者过流之后关断,锁存,重新上电之后才导通,那么需要外加短路保护。

    但是如果是打嗝模式,反复启动模式。那么和cycle-cycle limit差不多。

    谢谢。