This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40210设计的电路工作时器件发热严重,请教了,多谢!

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

打搅一下,请教一个有关TPS40210的问题。
    目前的应用需要搭设一个升压/恒流电路,驱动LED (CXA2540)。原理图中电源部分是基于TPS40210搭建的(输入24VDC,输出38VDC/1.7A),已经用TI的WEBENCH DESIGNER仿真过,器件也是根据仿真的结果选取的(调试过程中个别器件的参数略作调整。另外,PWM部分的CSD19537,这个好像没法利用WEBENCH DESIGNER仿真),但PCB LAYOUT没有完全按照TI推荐的(做的是4层板)。现在发现电路中的L1(输出回路,整流二极管前),M1(MOSFET,GDRV引脚的)工作时发热量很大,很烫手,时间久了LED会出现频闪现象。由于一直使用TI C2000/C5000做数字电路,对电源设计还比较欠缺经验。所以只好请教了.
   麻烦了!比较着急,谢谢!

  • 你目前的开关频率在100kHz左右,在这个频率下,目前的电感值选择不是很合适。建议电感感量需要100uH左右,或者提高开关频率到300kHz以上。

    MOS管建议采用QFN5x6的封装,同时增加散热面积。

  • 感谢您的回复!

    1)根据TPS40210 DATASHEET Page 6中的 figure1 或 Page 15中的 equation(14),R7 =511K, C13=91pF,此时TPS40210的开关频率在300kHz左右,不是100kHz吧?

    2) 当输出电流越大,仿真推荐的电感量越小。调试也证明了这一点。若使用33uH,发现输出电流只有1A左右,满足不了要求。

    3)当输出电流1A以下时,仿真推荐的MOSFET为CSD18563,封装为QFN5x6。电流较大时,推荐的为CSD19537,其只有1种封装,3*3mm, 没有其他封装。目前我在MOSFET上面贴了散热片,但效果一般。

    请指教!期待热心解答!再次感谢!

  • 不好意思,频率设定的电阻电容值,我看错了。

    电感值电波和纹波电流有关系,值放大一点纹波电流小一些,交流损耗的小一点。只要饱和电流能满足要求,就能支持相应的输出。

    你可以降低输出电流到一半试试,如果能正常工作,就是你散热方面考虑的不是很合适。你目前的PCB Layout上看走线比较细,而且没有足够的散热。

  • 感谢您的热心回复。

    目前还有另外一个奇怪的问题,电路图还是上面的。有几块板子(其他板子无此问题),不知何故,始终无法实现升压(输入24VDC,输出也是24VDC),我测试了一下,发现RC部分也工作了。通过MCU进行PWM时,能听到轻微的”哒哒哒“声音。我将所有的器件换了一遍,问题依旧,好奇怪呀。应该不是器件和焊接问题。

    根据您的经验,问题最可能出现在哪里?

    期待解答,谢谢!

  • 1. EN 电压是多少?

    2. BP电压是多少?

    3. SS波形,输出电压波形如何?如果是三角波,可以加大SS电容看看。