Other Parts Discussed in Thread: TPS54260
比方说:
1.滤波电容选型主要关注哪些参数
2.如何根据需求的参数考量需要选择的电容
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议选取一个具体型号的数据手册,里面都有详细的关于如何选取输出电容的计算过程。比如TPS54260的8.2.1.2.3节
简单来说需要关注以下问题
1. 输出纹波(稳态):Output ripple
主要由ESR,ESL和容值决定输出纹波大小。
对于瓷片电容,其ESR和ESL通常较小,可以主要考虑对输出纹波的要求,反推容值大小。
但需要注意,有些电源,其工作模式(比如COT),可能会对输出纹波大小有要求,必须保证一定的ESR,才能使电路稳定工作。
2.负载暂态load transient
(1)负载由低到高
(2)负载由高到低
负载暂态引起的overshoot和undershoot,电路对这方面的需求也会得出两个电容值
综合以上三种,选取所需要的最大的容值(即最恶劣的情况)
当然,对于瓷片电容,需要考虑电容偏差,dc bias,温度等对有效容值的影响。
对于电解电容,钽电容,需要考虑ESL和ESR的影响。