大家好。
现象:
目前在使用BQ25570时,在系统长时间老化测试中,部分产品出现LBUCK突然无输出现象,电池电压3.7V,LBUCK输出电压3.3V,供给系统使用,系统中MCU运行会锁定拉高BQ25570的Vout_EN,通过示波器跟踪抓拍,在LBUCK无输出时,由于后端有Cout存在,系统电压会慢慢下降,Vout_EN也会跟随Vout,当低于MCU工作电压时Vout_EN才被拉低,整个过程中Vout_EN均在规格书中给定的使能时门限值以上,从新手动拉高Vout_EN,系统可工作;同时采用BQ25570官方DEMO,通过更换电阻值,设定输出电压为3.3V,Vout_En通过跳线接到VSTOR,负载同样接到MCU板,测试有相同问题;
请问:
该想象应该什么问题导致的,有什么好的建议和意见;
另外发现,同时对问题板子测试发现,出现问题的频率跟Cout电容大小有一定关系,该电容越大,出现问题频率越高,在同一板子上,测试过0.1uF、0.1uF +10uF、0.1uF + 22uF、0.1uF + 47uF,后三种均会出现突然无输出问题,o.1uf时测试目前测试20多小时未出现;在DEMO板子上,若将Cout换成22uf,测试8-9小时或更长时间出现问题(时间不确定),若将Cout换成47uf,大约1-2小时就会出现该问题。
在规格书中(page 5):Cout的推荐最小是10uf,典型值22uf,没有写最大值。
备注:
MCU板子无大容性和感性负载,仅有按键,显示,数传功能。平均功耗2mA,最大功耗20mA内;