请教专家:TPS40055输出电压纹波随负载电流增大明显增大输出5电压V时,纹波和噪声有200mv.请问如何解决
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Weisong,
输出是使用什么电容?什么型号的?多少微法?其ESR多少?建议使用多个电容并联,并且使用ESR小的电容,以减小纹波.另外纹波的测量方法也是很关键的,看是否使用20MHZ的带宽,交流耦合?有没有使用短的地针?
建议您参照datasheet: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 第二十三、二十四页的计算。
首先输出电容要够(可以大),然后ESR需要足够低才能保证尽量小的纹波电压。纹波电压等于纹波电流乘以输出ESR,当你负载增加时会导致纹波电流增加,ESR一定的情况下,就会导致纹波电压增加。
另外两个值得要注意的问题是电感饱和电流要够,而补偿电路准确(都可按照datasheet上的案例计算得到确认)
恩 ,感谢,输出是3个68UF陶瓷贴片电容,比较贵,打算用电解替换
另外如果空间足够的话,可以尽量多几个电容并联,进一步降低输出电容的ESR.
请教一下,经过以上测试方法,发现电源输出的纹波比较小,在20MV左右,但是开关噪声比较大,有70MV,而且主要是在SW节点的上升沿,也就是主开关的开通瞬间,调节整流管的RC吸收回路没什么用,请问这个问题怎么解决?问题出在哪儿?