This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq27441电量问题



大家好,

我们的产品用到bq27441A1,但是会发现插拔电池后电容量会发生很大变化(几百到上千mAh),就算考虑电池老化等问题,也不该变化这么大。

我们采用Android系统,开机会加载电量计驱动,若没有POR就不会去更新dm。

电量计量产配置是否有两种方式?一种是通过EVM得到配置文件烧录到电量计进行量产;另外一种就是我这种方式,在驱动里面检测是否要重新载入参数?

另外,datasheet中说明Qmax和Ra table会间歇性update,相应的寄存器bit会举起来,但是我一直打印control register一直没有发现Ra和Qmax有update,这是为什么?

由于是第一次接触电量计这种东西,很多细节都不清楚,请大神指教!!谢谢!