请问贵公司的TPS65130 的guid手册中给的参考电路当中,输入多大电压,输出多大电压。目前我们正在用这个芯片来输出正负15V的。谢谢指导。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问贵公司的TPS65130 的guid手册中给的参考电路当中,输入多大电压,输出多大电压。目前我们正在用这个芯片来输出正负15V的。谢谢指导。
datasheet中只是给出的一个大致架构,并非标准电路。
TPS65130的输入电压时2.7~5.5V, 如果要升压到15V, 您需要注意您的输入电压,原因是最最大duty限制,同时因为输入电压过低也会导致输出最大电流变小。
关于电路设计您需要按照datasheet 第23~26页说明进行计算。
datasheet: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp
您也可以参考EVM板的设计来熟悉一些外部元件的参数取值。
我们按照EVM板电路搭建的电路。输入5V。但是在测试的时候我们发现FBP引脚处的电压达不到datasheet里面所给的电压1.213V。而是1.1(MAX).请问什么原因!谢谢
我们按照EVM板电路搭建的电路。输入5V。但是在测试的时候我们发现FBP引脚处的电压达不到datasheet里面所给的电压1.213V。而是1.1(MAX).请问什么原因!谢谢
我们按照EVM板电路搭建的电路。输入5V。但是在测试的时候我们发现FBP引脚处的电压达不到datasheet里面所给的电压1.213V。而是1.1(MAX).此处的参考电压跟什么有关系?
电源设计非常注重layout,可以的话建议你购买TI的EVM板修改电路以达到您的设计要求。
另外请问,FB电压只是达到1.1V左右,此时输出电压是否呈现不稳定的波动输出?