This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LCD显示器FCC认证

LCD显示器FCC认证,LCD显示器FCC认证 15017922522
立讯检测实验室(Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.)在美国FCC联邦通信委员会gov官网上注册代码Registration Number: 899208 欢迎考查核实真伪:apps.fcc.gov/.../TestFirmSearch.cfm

  深圳立讯检测有限公司,前沿科技,值得信赖!

  立讯检测LCD显示器FCC认证为您提供快捷,优惠,优质的LCD显示器FCC认证,使您的LCD显示器FCC设备等LCD显示器FCC认证产品能够顺利通过FCC认证,畅游于欧洲市场。速度快/价格优/服务优!有对策,整改能力!欢迎来电咨询对于欧洲市场,欧盟委员会指出 ,LCD显示器FCC认证及类似产品在欧洲销售必须加贴FCC认证标签,凡是在欧洲境內使用的排队机,不论是欧洲各国所制造的,还是外国所制造而销往欧洲境內的排队机,都必须符合相关的欧洲标准, 而且在排队机本体上必须粘贴FCC标志, 已表示本LCD显示器FCC认证符合安全标准,方可合法在欧洲境內销售及使用。

  FCC认真简介

  FCC认证涉及美国50多个州、哥伦比亚以及美国所属地区,为确保与生命财产有关的无线

  电和电线通信产品的安全性,FCC的工程技术部(Office of Engineering and Technology)负责委员会的技术支持,同时负责设备认可方面的事务。许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场,都要求FCC的认可。FCC委员会调查和研究产品安全性的各个阶段以找出解决问题的最好方法,同时FCC也包括无线电装置、航空器的检测等等。 根据美国联邦通讯法规相关部分(CFR 47部分)中规定,凡进入美国的电子类产品都需要进行电磁兼容认证(一些有关条款特别规定的产品除外),其中比较常见的认证方式有三种:Certification、DoC、Verification。这三种产品的认证方式和程序有较大的差异,不同的产品可选择的认证方式在FCC中有相关的规定。其认证的严格程度递减。针对这三种认证,FCC委员会对各试验室也有相关的要求。

  美国已连续几年成为中国第二大贸易伙伴,中美贸易额呈逐年上升趋势,因此对美出口不容小觑。美国的产品技术标准、进口法规的严谨堪称世界第一,了解美国市场准入规则将会帮助中国产品进一步打开美国市场。

  联邦通讯委员会(FCC)----管理进口和使用无线电频率装置,包括电脑、传真机、电子装置、无线电接收和传输设备、无线电遥控玩具、电话、个人电脑以及其他可能伤害人身安全的产品。这些产品如果想出口到美国,必须通过由政府授权的实验室根据FCC技术标准来进行的检测和批准。进口商和海关代理人要申报每个无线电频率装置符合FCC标准,即FCC许可证。

  FCC认证办理资料

  申请认证产品的生 产厂商和申请认证方的全称和详细的联系通信地址。

  将提供给用户的认证产品的安装和使用手册的副本。(如该产品还没有用户手册,则可提供相关内容的草稿副本)

  产品电气原理图及工作原理说明。(如产品有接地或天线,应加以描述)

  有关产品的工作振荡频率表,表中应列出信号的传播路径和相应振荡频率。

  其它一些需要说明的产品特点。

  备注说明:

  1、相关的文件资料需为中英文两种。

  2、为缩短认证周期,提供的资料最好为电子文档形式。

  3、在认证过程中,针对一些特殊情况,可能需要企业补交其它额外相关资料。
立讯检测特色项目:
我机构拥有多位多年从事电磁相容/兼容产品检测、测试、整改解决方案的资深工程师,能够单独从事日常家用电器、电脑周边产品及照明灯具家电产品的EMC电磁兼容整改与评估,EMI/EMS整改、传导/辐射整改,KC-EMC整改,CCC-EMC整改,TUV CE-EMC整改,TUV-EMC整改,无线模块整改,安规LVD整改,C-tick EMC整改,FCC项目整改,北美ETL-EMC整改...