Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
各位TI大神,小弟打算用TPS65132来给LCD的正负偏置电压供电,LCD的正负偏置电压为+/-5.8V,40mA负载电流,上升沿要小于150us。我看了TPS65132的datasheet,TPS65132Ax的VPOS上升沿可以达到140us,满足设计的要求,但是VNEG的上升沿取决于这个公式:t=Cout*Vneg/Istartup。TPS65132Ax在40mA模式下,Cout=4.7uF,Vneg=-5.8V,Istartup=50mA,代入计算公式,t=542.2us,TPS65132Ax在80mA模式下,Cout=10uF,Vneg=-5.8V,Istartup=100mA,计算后得t=580us。TPS65132Ax是TPS65132系列里面soft-start最快的了,如果是TPS65132Lx,VNEG的上升沿时间会更慢。
以上基于TPS65132的datasheet的理解不知是否正确。如果正确的话,如何才能达到LCD的VPOS/VNEG上升沿小于150us的要求?我找了好几家的power IC,soft-start时间都是ms级的,是否TI有满足这种设计要求的IC呢?或者外部增加MOS开关管呢?还请各位大神指点一二。
我的LCD driver IC是NT35521,我也在找厂商确认150us是否为上电时序设计必须达到的要求,还是只是他们测试时的仅供参考的数据。不知各位大神对此有何看法。