LM3478在空载的时候,无驱动波形,加载后驱动正常,是芯片本身设置的吗?为了什么?请帮忙解答!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
能否将你的电路图上传上来看看?
LM3478是可以在空载下工作的,见EVM板设计: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 负载可以是0~1.5A.
或者datasheet: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 第十页Functional Description描述第二段。
线路在办公室,回头传一下,空载下的输出电压是正常的,12V的输入,我设定输出到15V左右,可以正常输出15V,但我用探棒看MOSgate及drain都没有看到方波,gate是低电平,drain是12V的一个电平,不知道为什么?还请帮忙分析
当输出空载时,能量会从输入经过电感, 二极管传递到输出电容,因为是电流控制模式,会造成输出偏高而引起过电压保护,直到输出电压低到一定程度,驱动信号才重新动作。
你可以用示波器看久一点,调整到合适时间间隔,是可以看到驱动信号的,只不过因为上述原因,驱动信号与正常不同。
不是很理解您说的“因为是电流控制模式,会造成输出偏高而引起过电压保护,直到输出电压低到一定程度,驱动信号才重新动作。”是什么意思啊。
我看到的是 空载下 能量从电感经二极管直接输出了啊 MOS管并没有任何动作 我把示波器打到S级 也没有看到驱动波形 但是输出电压是正常的啊 所以我感觉很奇怪 我的电感是22uH的 其他部分基本和EVM相同 MOS下的电流sense电阻是0.025的 输入12V 输出15V
将示波器达到uS级别,按照EVM板,频率是400kHz, 也就是说正常周期是2.5uS,
详细见数据手册页10左边最后一段。由于N管有最小开通时间限制,所以在轻载时,变换器输送的能量会比负载所需更大,导致输出电压上升并触发OVP。此后N管关断,直到输出电压重新掉回调整值。空载时,这个周期非常长,如果示波器采样率不够很难抓到这一现象。
建议您改用单次触发的方式抓取SW波形,或者可以在自动触发下用AC耦合查看输出电压。
同意是:变换器输送的能量会比负载所需更大,导致输出电压上升并触发OVP。
此芯片的OVP是怎么动作的啊,是OVP后恢复到正常调整值,然后又OVP又恢复正常,这样不断重复吗?
我现在把时间打到几百ms,可以看到空载是有驱动,不过周期很长。
另外发现ripple很大,当输入12V输出26V时,我加载输出到1.7A左右才看到很小的ripple,但当把输出电压调整到34V左右时,加载几百mA, ripple就很小了,请问这是什么原因啊,是DUTY还是OVP的不同造成的吗? 电感都是22UH的,请高手帮忙解释啊,谢谢!
是的,OVP 保护是不断重复的,FB脚侦测到电压大于Vref_ovp后保护。
请问开关频率是多少,请上传ripple的波形和开关波形。
不同的输出电压,不同的输出电流会造成电感上的纹波电流不同,对输出电容大小要求也存在差异。
最小输出电容与纹波的关系是: Cout= Ioutmax *D/ (fs*△Vout) ,
输出电容的ESR会给输出增加的额外纹波是*△Voutesr =ESR*[Iout/(1-d)+△I/2]
由上可以看到同样的输出电容,不同的占空比下,同样的纹波电压,对输出电流要求不同。
你好,Johnsin Tao .
请问,TI官网上BOOST驱动控制器,有输出电压最大值,而芯片数据手册里面没有提及,我没有明白在选型的时候筛选栏的输出最大电压是否有用。如果有用,是用来做什么的。比如LM3478
你好,我怎么没有从lm3481的资料看出lm3481为什么可以呢。请详细指点下,非常感谢。