Other Parts Discussed in Thread: LM5118
最近在进行LM5118 升降压电路改进。输出 12V 3A负载。输入分别为主电开关电源24V,备电电池12V。
改进之前主要问题是
1、电池供电进入升压模式时带1A以上负载,工作一两分钟,电路停止工作;24V供电降压时带3A负载工作正常;通过对比TI的5118 开发板和查阅大量关于开关电源 DC DC的资料,找到原因为功率电感选型不合适(能够承受的电流较小),在同样的输出负载下,升压电路比降压电路中的电感电流要大,所以升压时电感工作几分钟后急剧发热,最后失效无法正常工作。重新选择了一个大功率的电感,升压带载工作正常(但是输出纹波和噪声比较大,噪声和纹波峰峰值在2500mV,初步判断为布局布线问题,要解决噪声和纹波过大问题,只能后续重新画PCB并 参考开发板进行布局布线)。
2、输出电压不稳定,带1.5A以上的负载,输出电压急剧下降,必须将反馈回路上方的散热片紧贴在PCB板上输出才正常,但是一个批次几百块中,有几十块电路板将散热片紧贴PCB,输出电压仍然比要求的范围要地0.2~0.5V。经过分析为电压反馈回路(FB),布线太长,从干扰比较大的MOS管和电感附近经过。重新布局布线,对阻抗比较高的反馈网络走线竟可能的短,走线远离MOS管和电感,不从电感下面直接走线(绕开电感走线)。
3、开关节点的频率不稳定,用示波器观察,显示的波形不是周期性的方波,频率一直在调整,跟设定的开关频率相差很大,最后找到原因为斜坡(RAMP)端的电容选择的容量过大导致,将1nF的电容更换成440pF的电容之后,开关节点的波形非常漂亮和稳定,测量出的频率跟设定的频率基本上保持一样。
4、布局布线不合理,通过参照开发板,并从TI官网上学习大量视频,学习到大量关于开关电源布局的知识,在布局中缩小关键路径的回路面积,对高阻抗的网络布线要短,了解了电容的使用技巧,重新布局后输出电压纹波和噪声能控制到200mV以内。
改进后,降压和升压模式带载工作都正常了
降压(BUCK)模式,效率能做到83%,输出纹波为25mV。(个人觉的DC DC降压电路要比升压好设计),输出噪声示波器上没看出来有。
升压模式(个人习惯叫升压 BOOST ,规格书上称为降压-升压模式BUCK-BOOST,但是你要是在经典的开关电源教材上或者网上搜索这个buck-boost得到的都是反极性输出,还有的地方叫做斩波电路。刚开始学开关电源的时候在这个地方纠结了好长时间,感觉教材跟实际还是有很大差距),
进入要正式要讨论的话题,升压模式,输出12V 3A负载,效率78%,输出纹波100mV,但是这个时候有很大的输出噪声,输出噪声200mV。在升压模式噪声和纹波的值都非常大,最后换上了低ESR 高纹波电流的电解电容是(NCC黑金刚的PXA系列高分子固态电容 220uF ,两颗并联),还是降不下来。
我测了一下TI的LM5118 开发板在这个模式的输出下得到的输出纹波和噪声跟我上图电路板测量出来的基本上是一样(可以对比重新布局和布线后电路板状态和性能已经和开发板相接近)。
相对于降压模式,升压模式的输出纹波和噪声真的很大,不知道有什么有效的方法能够很好的把输出噪声(尖峰)和纹波给抑制下去。特别是输出噪声。
请教各位专家、工程师、从事开关电源硬件设计,制造的同行们!
2016年12月3号 凌晨