各位,您好:
请教:目前需要调试一个充电IC-BQ24157,我们按照要求先操作06号寄存器,接着打印出来,验证06号寄存的数值是否按照我们的预想设置进去;但是目前06号寄存器一直是0x40,改其他的寄存器是可以明显的看到变化的。
请问:我是首先操作06号寄存器,但是发现根本改不该寄存器的值;这种情况还需要注意什么呢?(在线等)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位,您好:
请教:目前需要调试一个充电IC-BQ24157,我们按照要求先操作06号寄存器,接着打印出来,验证06号寄存的数值是否按照我们的预想设置进去;但是目前06号寄存器一直是0x40,改其他的寄存器是可以明显的看到变化的。
请问:我是首先操作06号寄存器,但是发现根本改不该寄存器的值;这种情况还需要注意什么呢?(在线等)。
hi
可以试一下复位后是否能够写入。
Write only once after reset
您好:
目前IC的硬件上面是没有reset脚的。你指的的软件上的复位吗?平台:MTK 6737 Android 6.0 目前我们尽量在LK里面先把6号寄存器设置好(其他的寄存器是可以按照预设的设置的)。我能查到的就是 4号寄存器 的的bit7位 是 reset mode 1-reset mode 0-no effect?
请问:我首先把reg4 的 bit7 设置为1吗?
您好:
按照需求,我首先reg4 写 0x80 这样就处于reset mode ;然后操作reg6 然后自己打印出来,并没有搞过来。现在reg6 一直是0x70!
请指点下。
当前解决方案 是在lk就去操作06 寄存器,且在写寄存器接口中第一步就是写06寄存器已作保证
IC原厂沟通说想复位只能拔掉电池
各位:
对于修改reg06 之前我们的主板上是扣上去的电池 所以在刷机的过程中我们基本上没有断过电。测过多次试验我们偶然发下 断电后刷机 然后开机打印log就可以顺利修改reg06了。希望可以帮到大家。