请问下 SN6501 在变压器次级能输出1.5W的功率吗?
紧急啊,正在设计中,第一次用这中类型的芯片,心中没底,帮忙指教,谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问下 SN6501 在变压器次级能输出1.5W的功率吗?
紧急啊,正在设计中,第一次用这中类型的芯片,心中没底,帮忙指教,谢谢!!
SN6501只是一个变压器驱动,最大输出电流150mA@3.3V,350mA@5V,内部switch最大峰值电流500mA。
请给出具体的变压器匝数比,这样可以计算输出电压,DIODE压降,次级是LDO还是DCDC。
散热要看您的PCB布局以及是否有散热设备,主要考虑SN6501的过热。
建议您利用数据手册中的效率曲线以及封装热阻计算一下大致的温升,当然也可以实测一下满载时芯片的温度。
SN6501的效率大约在82%(略多一点), 输出假设是1.2w, 损耗是1.2/0.82*(1-0.82)=0.26w, 采用Junction-to-board thermal resistance的热阻40.4℃/W, 全部消耗在芯片上温度为40.4*0.26+25=35.5℃.
就芯片而言主要功耗在于Mos , 5V供电,Rdson 以1.5欧姆计算,功耗大约是1.5*0.35*0.35=0.18w, 所以实际温度并不高。就散热而言,在于你选择怎样的散热设计,所以建议选择较小的热阻设计。